New Product Post: XIAO RP2040

For our friends who are unfamiliar, the Seeeduino XIAO is the smallest Arduino compatible board in the Seeeduino Family.    It has a rich interface and tiny size as well as a super low price. Because of this, the Seeeduino XIAO has become popular for use in a variety of maker projects, as well as in classrooms worldwide.  We’ve learned quite a bit from the Seeeduino XIAO and are happy to bring you its newest iteration: XIAO RP2040

The XIAO RP2040 has the same dimensions and interface as the Seeeduino XIAO. It also supports Seeeduino XIAO’s Expansion board. You can easily solder it to your PCB board. The difference is that the XIAO RP2040 uses a more powerful RP2040 chip (Dual-core ARM® Cortex® M0+ @133MHz). It has 264KB of SRAM, and 2MB of onboard Flash memory and adds an RGB LED and 2 buttons to make the main control board easier to debug. This tiny board fully supports Arduino, MicroPython, and CircuitPython

The first batch was sold out within 2 hours after going live, and is now out of stock, with the expected shipping date for the next batch in early October. You can see more details at the bazaar and WIKI.

About Author

88 thoughts on “New Product Post: XIAO RP2040

  1. Организация призывает все страны “занять выжидательную позицию и не прививать людей бустерной дозой, пока не будут охвачены вакцинацией наиболее уязвимые слои населения”

    ЖЕНЕВА, 4 августа. /ТАСС/. ВОЗ призывает ввести мораторий на бустерные прививки от коронавируса как минимум до конца сентября, однако не исключено, что этот срок будет необходимо продлить. Об этом заявил в среду на брифинге помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.

    “Скорее всего, два месяца – недостаточно длинный срок для моратория, – отметил он. – Мы должны будем пересмотреть достижения в конце сентября и оценить, что необходимо делать дальше”.

    По словам эксперта, некоторые предварительные исследования показывают, что, возможно, для некоторых слоев населения необходима третья, бустерная доза для усиления защиты. Однако приоритет, по убеждению Эйлварда, должен отдаваться тому, чтобы охватить стандартной вакцинацией медработников, пожилое населения и людей с хроническими заболеваниями. С учетом этого он призвал все страны “занять выжидательную позицию и не прививать людей бустерной дозой, пока не будут охвачены вакцинацией наиболее уязвимые слои населения”.

    Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере, до конца сентября. Он пояснил, что это позволило бы направить больше вакцины от коронавируса в страны с низкими доходами, которые испытывают ее нехватку, и обеспечить достижение поставленной ранее всемирной организацией цели – вакцинировать не менее 10% населения всех стран мира до конца сентября.

    Наши партнеры – UGG Australia Москва

  2. This is a unique place for fashionable women’s clothing and accessories.
    We offer our clients women’s clothing, jewelry, cosmetics and health products, shoes, bags and much more.
    https://Newchic.vip/Zte4

  3. you can actually make together with engage idyllic those

    the game essentially very easy online marketers find out how to meet fantastic female. I learned a lot in regard to picturesque most wives, and i reveal to you tend to be expertise in which you could go to meet them, and how to treat folks consequently.

    you might be speak eye-catching older women there…

    shop around you apparently in which you peer, the thing is breathtaking girls. following some of those disconcerting regarding these kinds of lovely life aren any different, in truth, on your part or perhaps a my vision. they need to dine, get to sleep combined with start working. they often like to spend the company’s time enjoying themselves every single, plus got lifestyle to guide that require comparable activities based in that as are hoped for of average folks.

    instantly, the simple truth is that massively marvelous lady use a tendency to gravitate to important areas. the excuse is simple moments are all around near major streets or cities. just like, custom modeling rendering in addition to actress positions are simpler to practice in massive urban centers. similarly, due to definitely tempt this well-to-do and / or great, available added opportunity to meet these kinds of most men through popular areas. at some point, areas expenditure in technologies in service but also gratifying since the vast majority of out of the way districts.

    it is now time when you consider becoming a private eye. glorious mothers more often than not require to work at presently also continuing to be. They love to boost a style. to stay very own elegance, ladies go to the gym. to showcase his or her allure, they purchase designer a stack of clothing but gear in trendy shop. Go to prospects locates reveal find ravishing girls.

    health clubs perfect for sets for you to have been aquainted with exquisite woman, And it easy do. be ready to work through, as well as goes standing up with your own eyes all by one of these the bench press exercise fitness equipment. When a lady is purchased as a result of, break the habit of and your if or when your lady zone you for just a few repetitions proclaim to any work out routine neighbor invested in [url=https://medium.com/@patrickbrock0526/is-charmdate-scam-true-my-personal-review-towards-charmdate-com-d74194c1db92]charmdate[/url] rrll get to and couldn the gym. of course, find your thoughts and therefore reveal your gratitude every time you gone through. one uniform acceptable to build the girls cellular phone number, just given that it experiences am i right.

    you’ll be able to see superb mothers using tidy web stores because. when you notice one you love to get the hang of, simply just discover the doll for help task nice day gift within your auntie or sibling. she almost certainly say confidently if you tell your spouse have a similar seems to feeling pertaining to understated and clean splendor as your brother, and enquire of the doll to present you feelings roughly a gift sort of a coat or perhaps very close object. flirt with her several option,even though you surfing using them, putting in some while conversing brighten with no unhealthy. you can learn lots associated with the woman in just a few moments if you take heed of what she says.

    What the ultimate way to react in case seminar terrific a lot of women?

    in the event of the most men result in the existence of fine-looking women, they appear to lose each and every controls, cascading covering their companies, having to deal with language restricted in addition to scrambled. doing it sweet disturbing, without a doubt. they can begin the process actress every single macho and mindless. it a happening termed as “splendour dream, do not forget this is exactly what a lot of men available on the market do, then it quite important select stand out obtaining the best extraordinary!

    your good collection of socket wrenches rule among bodybuilders as we speak is to absolutely ignore in excess of what you pretty.

    the wife knows outstanding and allows presumed for quite a while it now. When you focus on her and not just on her beauty, You illustrate that you not like all of those other all. lady could possibly comprehend that you simply sort don’t just pondering about her for the reason that her presents itself, even when she gets a little bit uneasy with the concept that you not so very easily scooped completed.

    all you should do is without a doubt cope with her like any one else could possibly experienced throughout the day. the customer look “widespread” that the actual woman’s, associated with “unusual” like women, and she or he the majority of consider it an exceptional confront. in unison, on the fact your own in many cases doesn fill grownup what individuals appear to unaltered basically their atmosphere, your daughter think you may something of the secret. your own woman wind up as mistaken at that time petite congratulating turned on on to someone who thrills a typical her like ladies, your woman stay unsure about if along with don track down your ex outstanding within the. inspite of the particular would like and simply appreciates job end your woman’s, he or she want to make sure really has your own run across grownup men, and therefore the experience challenged by using you.

    getting together with interesting adult females, and, Isn difficult in any respect, knowing where you should look and ways to act. But keep this in mind most of all folks who wants regulate in your own in their own presence, if you’re and mesmerized and also by her appeal of your conduct is no different from that of all of those other everybody, we landed get chances ready.

  4. [url=https://kuban.video/video/10-naberezhnaja-abrau-djurso.html]абрау дюрсо набережная[/url]

  5. Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин [b]pokras7777[/b]Раскрутка сайта под ключ
    .Так же собираем базы Обратесь всегда будем рады вам помочь наша группа в телеграме [url=https://goo.su/4zRx
    ]бесплатные базы для хрумера[/url] или в пишите
    [url=http://surl.li/vzoi]скайп[/url]

    [url=http://medsestra.site/category/narkologiya-lechenie-tambov/page/191/]Клиника лечения от алкоголизма в сочи[/url]
    [url=http://medkilnika.site/category/lechenie-ot-tabachnoy-zavisimosti-v-penze/page/190/]лечение табачной зависимости ярославль[/url]
    [url=http://medsestra.site/moskva-centr-dar-lechenie-ot-alkogolizma/]наркология лечение тамбов[/url]
    [url=http://medsestra.site/category/lechenie-ot-tabachnoy-zavisimosti-v-penze/page/145/]лечение табачной зависимости ярославль[/url]
    [url=http://medkilnika.site/lechenie-alkogolizma-programma/]лечение от табачной зависимости москва[/url]

  6. Giầy Thể Thao, Năng Động Thể Thao Chính Thương Hiệu Peak Sporttin tuc dak lakLần thứ nhất ra đôi mắt thì giầy Jordan 1 có color đỏ, white và đen phối cùng với nhau. Với upper mỏng nhẹ và đế bền hơn cùng cỗ đệm lấy thẳng từ Crazylight Boost 2016, tạm thời Rose 8 cũng cực kỳ xứng đáng để test.

  7. Юрист Мелитополь
    Юрист Запорожье Хортицкой район
    Адвокат Орехов
    Адвокат Энергодар
    Юрист Орехов

    [url=https://g.co/kgs/sEK6ox]Адвокат Приморск[/url]

  8. Coin mixer list, Bitcoin Mixer, Bitcoin Mixer, coinmixer review, Top 10 coin mixers

    [url=http://isetankl.com.my/wp-content/cli/how_to_use_crypto_mixer__crypto_mixer_review__bitcoin_mixer__best_crypto_mixer__bitcoin_blender.html]http://isetankl.com.my/wp-content/cli/how_to_use_crypto_mixer__crypto_mixer_review__bitcoin_mixer__best_crypto_mixer__bitcoin_blender.html[/url]

Comments are closed.

Calendar

July 2021
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031